This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:TIDA-00317设计文件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983207/tida-00317-tida-00317-design-files

器件型号:TIDA-00317

大家好、

客户需要   使用 TIDA-00317的 eGLE 设计文件。 后缀为.bdr 文件

我只能在网站的设计文件中找到 PDF 和 Gerber 文件。

您能否共享这些信息?

 也可以通过 emai 将相关设计数据发送给我。   如果这些文件不是公开的、请访问 X1054259@ti.com。

其他 EDA 软件版本可以。

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您关注我们的设计。 我想强调的是、如果您向下滚动网页、我们确实有 Gerber 文件、这些文件在公共域中可供下载。 请告诉我们这是否有帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun_Prakash,客户需要原始 EDA 软件设计文件、而不是 PDF 和 Gerber 文件、

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    我们支持 TI.com 上的文件。 请向客户提供 Gerber 文件、他们可以通过与供应商交谈轻松地将其制作成文件。 同时、我将获取此反馈、并在将来查看以了解如何添加 PCB 文件。