This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050038:查找适用于 i.MX 8M Mini 的 PMIC

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825, TIDA-050038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983229/tida-050038-looking-for-pmic-for-i-mx-8m-mini

器件型号:TIDA-050038
主题中讨论的其他器件:TPS6521825

大家好、

我的客户正在寻找 适用于 i.MX 8M Mini 的 PMIC。

TIDA-050038具有两个 PMIC、即 TPS6521825+LP873347。

是否有任何器件只需一个器件(而不是两个 PMIC)即可为 i.MX 8M Mini 供电?

此致、

Kurumi Hasegawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞加瓦-圣

    目前、TI 只有一个双 PMIC 解决方案来为 i.MX 8M Mini TPS6521825和 LP873347供电、如您所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emili-San

    我知道。 感谢您的快速回复!

    最棒的

    Kurumi