This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40555:电感、分流电阻器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/983378/pmp40555-inductance-shunt-resistor

主题中讨论的其他器件:PMP40555LM5155

您好!

我将通过以下计算器检查 PMP40555原理图。

e2e.ti.com/.../PMP40555_5F00_LM5155_5F00_56_5F00_Excel_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Flyback_5F00_Regulator_5F00_Design.xlsx

我认为、与结果计算器相比、电感太小。

PMP40555 (14uH)的电感是否合适?

我还认为实际电感器峰值电流限制值太大。

所选的电流感应电阻器是否合适?

或者、这个计算器是不是错误的?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    对于电子表格旁边的24W 反激式、应分析一些其他注意事项;
    24W 功率范围允许 DCM 运行、CCM 运行或两者同时运行、因此支持转换模式
    (CCM 在低输入电压和全功率下、DCM 在高输入电压下)。
    DCM 有助于在高电压下通过反向恢复减少 EMI 问题、DCM 也很有帮助
    对于动态要求- RHPZ 处于高千赫兹范围内、并且不限制环路带宽。
    最后但同样重要的是 DCM 会导致变压器变小。

    随附了两个功率级示例、即按原样磁化电感14uH 的 CCM、
    磁化电感2uH 实现 DCM。 因此、2uH 到25uH 对于该应用来说是可以的、具体取决于
    在运行模式下、最大峰值电流和所需的斜率、以满足内部斜率补偿要求。

    感应电阻器取决于磁化电感的最大峰值电流
    (在满负载加上一定的裕度和最低输入电压的情况下计算)。

    为方便起见、添加了两个功率级 DCM/CCM 计算、希望这有所帮助、

    此致、Bernd

    e2e.ti.com/.../CCM-Flyback-Kuramochi_2D00_san.pdf

    e2e.ti.com/.../DCM-Flyback-Kuramochi_2D00_san.pdf