请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00643 尊敬的团队:
请确认以下信息:
1 TIDA-00643对硬件中的总线电压有限制吗? 为什么当我使用 CCS 查看总线电压测量值时、无论我如何更改电源电压值、测得的总线电压值都是19.3V?
2 如果不是硬件限制、是否可以通过软件修改? 如果可以修改、可以在哪里修改?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
请确认以下信息:
1 TIDA-00643对硬件中的总线电压有限制吗? 为什么当我使用 CCS 查看总线电压测量值时、无论我如何更改电源电压值、测得的总线电压值都是19.3V?
2 如果不是硬件限制、是否可以通过软件修改? 如果可以修改、可以在哪里修改?
谢谢!
您好 Susan、
您能否验证 PVDD (TP4和 GND-TP5)和 PVDD_SEN (C19、R13、R14或 C2k 的引脚10)的值、并查看电压是多少以及电压是否与默认电阻分压器值相关? 这是测量总线电压的地方。
我猜的是软件要么是在19.3V 硬编码、要么看不到 ADCINA0/VREFH 引脚、要么被认为是 C2k 上的 ADC 缩放。 您可以尝试在软件中四处寻找、但现在、让我们先确保硬件正常、然后再让 C2k 用户对其软件进行评论。
最棒的
Cole