This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21103:不带12V 辅助电源输入的 PMP21103参考设计。

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP21103, PMP9563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/982167/pmp21103-pmp21103-reference-design-without-the-12v-aux-supply-input

器件型号:PMP21103
主题中讨论的其他器件: PMP9563

很好

我是 Nagaraju、为印度海得拉巴的 Blaize 工作、平台工程团队的高级员工。

目前、我们需要以太网供电设备解决方案、以便为具有以太网接口的模块上系统解决方案提供~45W 的功率。

PMP21103解决方案可满足该要求。   

请您回答以下问题:

1.我们能否在不移除12V 辅助电源输入电路的情况下获取 PMP21103板的参考电路?  我们需要您的支持来获取不带12V 辅助电源输入的原理图。

2.我们可以获得参考电路的 BOM 吗?

3. 如何证明上述模块的功能正确性?  我们是否需要使用 Midsp跨 度单元来验证评估模块?  如果是、您能否为本活动推荐 PoE PSE 模块?  

4.在锚定功能正确性后、可以将相同的设计用于我们的原理图?

谢谢、此致

Nagaraju

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagarju、

    请检查 PMP9563、

    此致、Bernd