This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:固件开发

Guru**** 538920 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1012351/tida-00915-firmware-development

器件型号:TIDA-00915

如何为逆变器开发固件? 您是否提供任何软件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、我们联系了开发此参考设计的系统工程师、以查看 CCS 上是否有可用的固件/开发套件。  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaonan、

    遗憾的是、TIDA-00915没有公开发布的开发套件。 但是、您可以对 tmdxiddk379d 代码进行一些修改、这些修改可通过下载 C2000电机 SDK 来获取。 这将要求您在两个电路板之间找到一些差异-三相 PWM 应该在同一个 GPIO00至 GPIO05上、但是 PWM 频率和死区时间需要改变。  

    此致、

    John