This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:36V 输出端无电压

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1012928/pmp10215-no-voltage-at-36v-outputs

器件型号:PMP10215
Thread 中讨论的其他器件:TL431

大家好、根据 前面的主题、 我们刚刚完成了参考设计的构建。  我们将获得3.3V 和12V 输出、但不是36V 输出。  我关注的是最后一个主题、但不知道最终获得36V (或18V)输出的最终解决方案是什么?  您能为我总结一下我是如何实现这一目标的吗?  非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    无论您使用的是原理图的 D 版还是 E 版、如果开关 S1处于 ON 位置(这意味着 S1的引脚5和6已连接)、直流/直流级都会打开。

    如果 S1切换至 OFF (因此切换至"远程"位置、因此 S1将其引脚5和4连接在一起)、那么为了开启直流/直流转换器、应在 J4的引脚3上施加3.3V 电平(以次级侧接地为基准)。

    J4的引脚1 (参考次级侧接地、J4的引脚2)定义了 Vout 电平;因此 V (pin1)= 0 -> Vout = 18V;V (引脚1)= 3.3V -> Vout = 36V。

    请告诉我这是否解决了问题。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto。  我为您确认并测量了以下内容:

    • S1处于 ON 位置。
    • TP15和 TP16之间的电压= 393V
    • TP18 = 12.2V
    • TP23 = 22.8V
    • TP20 = 11.9V
    • TP24 = 3.2V
    • TP11 = 22.8V

    有什么想法、为什么我仍然没有获得36V 输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、Roberto、我忘记了将虚拟负载添加到12V 直流输出中。  即390欧姆电阻器。  这会将 TP23设置为24.8V。

    因此、我现在得到 J1的36V Our (当我将3.2V 输出路由到 J4的引脚1时)。

    否则、我从 J1获取19.4V 电压。  我以为应该是18V?

    当器件加电时、我会收到一些不必要的噪声。  例如高频开关/嗡声。  我包括了一个演示这一点的简短视频剪辑。  原因可能是什么?  是否可以停止?

    感谢您的支持!

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_6919.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    很高兴看到您通过将虚拟负载施加到12V 输出来获得输出电压。 您知道、此电源经过专门设计、可提供 D 类音频放大器、这种放大器的两个输出(3.3V 和12V)都具有一定的电流消耗。

    BTW 也是原始设计、为了进行测试、输出电压应设置为18V/36V、但最终测试报告中对输出电压进行了说明。 在在线测试报告中、它被指定为19V/36V 电源(并且原理图上的文本没有更新为最新的电压电平、抱歉!)。

    如果您想要计算精确的输出电压、在将3.3V 电压施加或不施加到 J4的引脚1时、这非常简单:

    我想您添加了修订版 E 的额外电路、对吧?

    在这种情况下、考虑到(在 D 版和 E 版中) TL431A 的基准电压为2.495V、当您在 J4的引脚1上施加或不施加3.3V 电压时、电阻器 R107与 R20并联(或不连接)。 这意味着、作为 TL431的低反馈电阻器、我们有5kOhm 或10kOhm。 电阻器 R19始终为68.1kOhm、因此通过简单的数学运算、您可以得到两个输出电压电平:19.486V 和36.477V。

    如果您希望获得精确的18V 和36V 电压(根据 TL431A 的精度)、则应使用 R20 = 10.958千欧、R107 = 9.439千欧。  

    同样、很抱歉未更新原理图中的文本、但测试报告显示了更正确的值。

    关于您在启动期间听到的噪声、它可能取决于负载的输出电容、与启动期间的环路补偿相关联。 此补偿的增益仅在启动期间由 R103定义(在测试版本 D 期间出现一些噪声后、我在修订版本 E 中添加了 R103、该版本没有该电阻器)。 如果您仍在使用版本 D、请将此电阻器串联到 C20。 如果您已经使用版本 E、请将此电阻器从15kOhm 增大到22kOhm、甚至33kOhm。

    我希望您解决这里的这些关键问题。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Roberto。  我不会因为19V 而感到太困惑、只要这是应该存在的。  我担心自己做了一些错误、并想调查可能是什么。  我还会注意到您提供的其他提示、以便将来需要时可以进行调整。

    我将使用修订版 D、因此我将添加与 C20串联的 R103、看看这是否有用。  噪声似乎从未消失、因此我不确定这只是一个启动项目、但希望这一添加将有所帮助!

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈 Mark,只要您需要更多帮助,就告诉我:-)