This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:施加输入电压(240V AC)时 Q12爆炸

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1011161/pmp10215-q12-exploded-when-applying-input-voltage-240v-ac

器件型号:PMP10215

你(们)好。

我刚刚完成了其中一个参考设计的组装。  一打开240V 输入、就会有一个很大的"砰"声、在检查时、Q12似乎已被破坏。  导致这种情况的原因是什么?  更换 Q12 (C51和 R66看起来也稍微煮熟了)后、如何防止这种情况再次发生。

最后、在电路中没有 Q12意味着什么?

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    从原理图中可以看到、小信号 FET Q12没有任何负载、它仅用作逆变器;其负载为1k Ω(电阻器 R66)、因此不会正常损坏。 组装过程中是否可能出现错误、R66为1欧姆而不是1千欧姆? 我也曾经遇到过这种情况、Q12已损坏。

    相反、如果 R66具有正确的值、我建议查看 Q11是否损坏。 如果该 FET 短路、则 D21也会损坏、如果 Q11的漏极和栅极之间发生短路、也会导致 Q12损坏。 如果这里有一个短整型、您可以再次检查 Q11吗?

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Roberto。  R66是正确的值。  我将测试 Q11并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roberto、我认为你是对的。  我构建了第二个 PMP10215 PCB、工作正常。  很欣慰地知道、我们没有使用任何器件(与 PMP10215的 BOM 相同、除非没有可用的器件)。  我将获得一个替换 Q12并再次完成我们的第一块电路板、希望它也能正常工作!

    此致、

    标记