This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:内存电流传感器问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4340, TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1009656/tida-01606-lem-current-sensor-issue

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:OPA4340

Manish、您好!

正如您在设计指南中提到的、LEM 传感器 A 相存在噪声问题。 但是、我注意到 LEM 传感器 B 相也有相同的问题。 我注意到、在新的原理图修订版中、LEM 传感器已经过修改。 我想知道修改是否解决了 LEM 传感器 A 相和 B 相的噪声问题。如果没有、您是否有任何建议可以通过在特定位置应用滤波器来解决传感器的噪声问题?

此致、

Jalal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jalal、

    我正在研究您的问题、并将很快作出答复。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jalal、

    在修订版本 D 的第28页中、它提到使用 OPA4340是因为它具有较低的带宽、因此会减弱来自长输入布线的噪声。

    我找不到您发送的原理图片段、它们非常模糊、但从我可以推断的结果是、旧原理图使用接地参考信号链、而新原理图具有偏置(或基准)电压、该放大器正在获取差分信号。 就运算放大器在线性区域内运行和抑制共模噪声而言、后一种情况总是更好。

    很抱歉,我找不到有关噪声的更多信息,但您可以通过在放大器上放置低通滤波电容器和反馈电容器来降低噪声,从而减少带宽并 增加更高频率噪声的衰减。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Peter。 我尝试了新的传感器电路、但仍然存在噪声问题。 此外、我 降低了 OPAMP 带宽、但噪声问题仍然存在。

    如果有一位参与该项目的应用工程师 也给我一些建议、我将不胜感激。

    此致、

    Jalal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jalal、

    来自 A 相的噪声拾取是 CASR-15磁通门器件的一个问题、我不是中的专家;但是、由于通道 A 电流路径的布局、CASR 器件(U3)可能会拾取杂散磁场、从而导致噪声拾取。 因此、这就是控制环路中不使用该通道 A 信息(由 U3感应)的原因。

    我建议注意通道 A 和其他两个通道之间的布局差异(围绕 CASR 器件、U3、U4、U6)、以查看噪声拾取的来源。 我认为这个噪声问题与您在第一幅图像中显示的基准电压的器件偏置无关。 如果这是根本原因、则 U3将不会仍然存在此问题。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的建议。 我正在运行迟滞控制 器、转换器侧电感器电流应以高频率进行采样。 我使用 LEM 传感器以1MHz 的频率进行了高频采样。 但是、由于 LEM 传感器的问题、我决定使用 SDFM 格式的电流传感器。 但是、重点是、我可以使用 SDFM 实现的最大采样率为75kHz。 我想知道 SDFM 是否可以达到更高的采样率。

    谢谢、

    Jalal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jalal、

    当然、还有其他方法/器件可用于在电网侧电流下获得1MHz 采样。 下面是我们提供的其他隔离式 ADC (按最快采样率分类):

    https://www.ti.com/isolation/isolated-adcs/products.html#sort=p157max;desc

    以下是所有隔离器件(ADC、放大器、数字隔离器等)的概述:

    https://www.ti.com/isolation/overview.html

    这一切取决于您的系统对误差、速度、成本、隔离级别等的要求 也许使用隔离式放大器来驱动具有1MHz 采样频率的接地电平 ADC 更容易/更好、或者可能将常规 ADC 悬空、然后将数字总线线路从浮动 ADC 隔离到下游的接地电平微处理器。  

    回到原来的问题、LEM 传感器通道 A 上的噪声只能归因于布局以及信号链布线靠近嘈杂的电磁场。 为 TIDA-01606制造的电路板并不完美、仅用于演示目的、不是最终产品。 通道 A 布线可能需要进行修改和/或屏蔽、以防止噪声拾取。

    此致、

    Peter