主题中讨论的其他器件: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 C2000WARE
你(们)好
我刚开始开发 TIDA-01606、这不 是第一次调试程序、我正在使用 C2000 Launchpad TMS32F28379D、我编译构建= 1 (开环逆变器模式)
问题
PWM (EPMW1、EPWM2等)寄存器未更新、尤其是比较寄存器和定时器计数器、似乎定时器配置不正确或未触发

我正在使用 TI 在 TIDA-01606中提供的代码

我尝试通过虚拟变量来调试占空比、我相信占空比值 cle 已经存在、但它不会转换到 PWM 硬件。

我找到了更新 PWM 值的子例程、但没有 PWM 输出

我还尝试查看示波器、但未生成任何信号

请 12~15、我还要仔细检查 PWM 源极引脚是否正确、原理图上的 PWM 引脚应位于 GPIO 0~4 & GPIO 4~6 & GPIO

我很确定这是软件问题
非常感谢
BR
Abdin