This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TMS320F28379D

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1013259/tida-01606-tms320f28379d

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件: C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKC2000WARE

你(们)好

我刚开始开发 TIDA-01606、这不 是第一次调试程序、我正在使用 C2000 Launchpad TMS32F28379D、我编译构建= 1 (开环逆变器模式)

问题  

PWM (EPMW1、EPWM2等)寄存器未更新、尤其是比较寄存器和定时器计数器、似乎定时器配置不正确或未触发

我正在使用 TI 在 TIDA-01606中提供的代码

我尝试通过虚拟变量来调试占空比、我相信占空比值 cle 已经存在、但它不会转换到 PWM 硬件。

我找到了更新 PWM 值的子例程、但没有 PWM 输出

 我还尝试查看示波器、但未生成任何信号

请   12~15、我还要仔细检查 PWM 源极引脚是否正确、原理图上的 PWM 引脚应位于 GPIO 0~4 & GPIO 4~6 & GPIO

我很确定这是软件问题

非常感谢

BR

Abdin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用哪个构建级别进行测试?

    是否可以确认您已从 C2000Ware-DigitalPower-SDK 下载代码?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Manish

    我刚刚在最新 的 C2000Ware_DigitalPower_SDK_3_02_00_00上找到了源代码、如下所示、我被旧 的 C2000Ware_DigitalPower_SDK_1_03_00_00欺骗。 但为什么 TI 仍然在其网站上添加了"www.ti.com/.../TIDA-01606"  TIDA-01606 Software"、 并且仍然可以下载

    源代码下的代码、该代码已被分成许多实验

    我在 GPIO 0和 GPIO 1等上测量、在实验1中、PWM 正常工作

    谢谢你

    BR
    Abdin