This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 新宏定义问题和 TI 现有模型的 PSpice 不起作用

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393LV, TLV7041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1009868/tina-new-macro-definitian-problem-and-pspice-for-ti-existing-model-doesn-t-work

主题中讨论的其他器件:LM393LVTLV7041

尊敬的所有人:

我已经使用 TINA 很长时间、但我对于使用 SPICE 库定义新模型不是很专业。 我想在我的设计中使用 LM393LV、并且在 Tina 中没有定义模型。 我已经使用新的宏向导定义了第三方晶体管和二极管、并尝试添加 LM393LV。 我从 TI.com 下载 SPICE 文件、并尝试在 Tina 中定义新宏。

我收到一条错误消息"重新声明标识符:VINRANGE_393。 第224行。 .USBCKT VINRANGE_393 1 2 OUT VDD VSS"

我在网络上搜索了错误消息、其他一些人也遇到了类似的问题、我尝试了一些东西、但没有解决。 我尝试更新 TINA、但我的版本是最新版本、我认为 TI 不再支持 TINA、因为上次版本是在2018年发布的。 之后、我搜索了其他最新的软件。 我找到了 TI 的 PSpice。 我获得了下载权限、并安装了。

我尝试仿真一个由交流信号源供电的简单 RC 电路、效果很好。 然后、我添加了 LM393LV 并设计了一个简单的比较器电路、但它不起作用、并收到错误消息"ERROR (ORPSIM-15461):X_U1.X_U1的接口节点数量不正确。"。 虽然我的设计不好、可能会出错。 之后、我运行"lm393lv_pspice.DSN"、该文件随 TI 的 PSpice 文件夹一起提供。 这是一个设计模板、我认为它可以正常工作。 我尝试对其进行仿真、但我收到了相同的错误消息。 奇怪的是、它应该在不做任何调整的情况下工作、它是一个设计模板。

总之、我搜索了错误消息、在以下链接中的 TI 论坛中有一条消息。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/952719/error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-for-x_u1

 

不过,这项建议不适合我。 我的电路包含 TI 产品模型,我不应该删除"nom_pspti.lib",但我确实删除了:)因为我没有希望,我想尝试一下。 我得到了相同的误差。

然后我很疲惫,我想请你的支持。

请在这个问题上帮助我。 我还将模拟一些其他 TI 产品、我应该解决这个问题。 如果我可以使用 TINA、那将是完美的、因为我熟悉它、但我应该在将来转到 PSpice for TI、我希望您可以在 PSpice for TI 中解决该问题。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉让人失望。  我们正在为您制定解决方案。  当我们尝试导入 Tina 时、我们也遇到了问题。

    我们计划明天回来、如果不是更早的话。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck

    我没有听到你的声音。 我应该在 PSpice for TI 中进行仿真、而在 PSpice for TI 中进行仿真可能更容易、而不是 Tina。 您可以为 PSpice for TI 重新构建新模型。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。  我修改了现有模型供您使用、并在将其上传到论坛时进行了错误沟通。

    请尝试在 Tina 中使用此工具。

    Chucke2e.ti.com/.../LM393LV_5F00_test.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck

    我下载了您的模型、它看起来正常。 但使用了 TLV7041。 我想您使用 TLV7041宏进行了一些修改。 无论如何、非常感谢您的努力。

    此致