尊敬的所有人:
我已经使用 TINA 很长时间、但我对于使用 SPICE 库定义新模型不是很专业。 我想在我的设计中使用 LM393LV、并且在 Tina 中没有定义模型。 我已经使用新的宏向导定义了第三方晶体管和二极管、并尝试添加 LM393LV。 我从 TI.com 下载 SPICE 文件、并尝试在 Tina 中定义新宏。
我收到一条错误消息"重新声明标识符:VINRANGE_393。 第224行。 .USBCKT VINRANGE_393 1 2 OUT VDD VSS"
我在网络上搜索了错误消息、其他一些人也遇到了类似的问题、我尝试了一些东西、但没有解决。 我尝试更新 TINA、但我的版本是最新版本、我认为 TI 不再支持 TINA、因为上次版本是在2018年发布的。 之后、我搜索了其他最新的软件。 我找到了 TI 的 PSpice。 我获得了下载权限、并安装了。
我尝试仿真一个由交流信号源供电的简单 RC 电路、效果很好。 然后、我添加了 LM393LV 并设计了一个简单的比较器电路、但它不起作用、并收到错误消息"ERROR (ORPSIM-15461):X_U1.X_U1的接口节点数量不正确。"。 虽然我的设计不好、可能会出错。 之后、我运行"lm393lv_pspice.DSN"、该文件随 TI 的 PSpice 文件夹一起提供。 这是一个设计模板、我认为它可以正常工作。 我尝试对其进行仿真、但我收到了相同的错误消息。 奇怪的是、它应该在不做任何调整的情况下工作、它是一个设计模板。
总之、我搜索了错误消息、在以下链接中的 TI 论坛中有一条消息。
不过,这项建议不适合我。 我的电路包含 TI 产品模型,我不应该删除"nom_pspti.lib",但我确实删除了:)因为我没有希望,我想尝试一下。 我得到了相同的误差。
然后我很疲惫,我想请你的支持。
请在这个问题上帮助我。 我还将模拟一些其他 TI 产品、我应该解决这个问题。 如果我可以使用 TINA、那将是完美的、因为我熟悉它、但我应该在将来转到 PSpice for TI、我希望您可以在 PSpice for TI 中解决该问题。
此致