This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30720:UCC28780在负温度下的行为

Guru**** 2893690 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30720, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1012767/pmp30720-ucc28780-behavior-at-negative-temperature

器件型号:PMP30720
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好!

我的客户正在使用电源单元并使用 PMP30720作为参考、他们在设计和参考设计方面遇到了相同的问题。

问题是基于 UCC28780的电源在-40度的负温度下运行。

电源无法启动。  引脚  4不会产生脉冲。 引脚16上的基准电压为0V。

18.5V 设置在引脚1上并保持、直到电路板翘曲到-5 (C)。

在正常运行模式下、电压从18.5V 变为15V、并在启动期间略有下降。

它们在我们的电路板上看到相同的行为- PMP30720。

如果它们首先在+25 (C)时向电源供电、然后将其冷却、则电源正常工作、而不会关断。

问题是 UCC28780在负温度下启动时出现此类行为的原因是什么?如何解决此问题?

 

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    UCC28780启动的第一步 是 将 VDD 电压斜升至 VDD (on)电压(典型值为17.5V),查看 PMP30720原理图,您会发现有一些齐纳二极管连接到 VDD 和 SWS 引脚,如 D4和 DZ2, Dz2的齐纳电压为17.1~18.9V。 这里的问题可能是齐纳电压降低,而 UCC28780内部 VDD (on)电压在-40c 温度下增加。 VDD 电压被钳位至低于 VDD (on)电压。 如您所知,通常适用于>6V 齐纳二极管。 齐纳电压具有正温度系数。 温度 齐纳电压将下降。  

    我建议将连接到 VDD 和 SWS 引脚的所有齐纳二极管更改为更高的电压电平,例如从18V 更改为20V,然后我们可以让 VDD 电压上升到 VDD (on)电压。

    谢谢。