This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:发生错误、需要关闭 TI 2020的 PSpice

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005691/pspice-for-ti-an-error-occurred-and-pspice-for-ti-2020-needs-to-close

器件型号:PSpice for TI

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户安装 了适用于 TI 2020的 PSpice,并遇到错误,以下是屏幕截图。

这是日志文件  

e2e.ti.com/.../6131.cdsPspiceTIlog.txt

请帮助客户解决问题  ,谢谢

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我将咨询开发人员、并将尽快告知您他们的回复。 感谢您提请我们注意此问题。

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    我需要您的机器的硬件信息。 我不希望您将此信息公开发布、因此我将向您私下发送一封电子邮件。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    这是  PSpice for TI 的最新日志增强安装程序,  

    e2e.ti.com/.../cdsPspiceTIlog_08FF_2021.06.14_09FF_.txt

    对于  Windows PowerShell,请输入“Get-PhysicalDiskfc”,不要获得任何答复。 (Win7 版本2.0)

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的更新。 我会将此信息发送给 Cadence、并告知您他们的回复。

    -Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    请向我确认操作系统是 Windows 10?

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Jackie,

    美好的一天!

    我将通知客户尝试

    请稍候我的回复。

    BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Leon