This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5123:浪涌:65V 100ms 要求

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP5123, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1012692/pmp5123-surge-65v-100ms-requirement

器件型号:PMP5123
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

大家好、

我们正在寻找新的隔离式直流/直流设计、如果 PMP5549或  PMP5123 符合浪涌要求、该设计可以支持以下要求和 qurios:65V 100ms?

输入12V-40V
浪涌:65V 100ms
输出:12V/100W 或28V/100W
工作温度:-35/+55 Celcius

请告诉我们、哪一项是今天的最佳选择?

提前感谢

此致

Furkan Sefiloglu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Furkan、

    对于100W 隔离式、有源钳位正向拓扑是有效选择;
    控制器 UCC2897A 适用于控制此架构。
    对于高达65V 的输入电压、我建议使用80V 输入电容器
    并将使用150V NMOS/-150V PMOS。
    控制器本身专为电信电源而设计、内部 LDO 也是如此
    能够轻松应对65V 的浪涌。

    请注意、器件的启动阈值可能会同样高
    由于13.2V、因此无法在12V 输入电压下启动。
    (启动后、输入电压可能低至8.4V)

    如果您需要在12V 甚至更低的电压下启动、您需要提供小型电荷泵、
    请参阅 PMP5123左下角。

    此致、Bernd