This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10215:参考设计中 T2的 Gerber 封装不能容纳变压器!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1011159/pmp10215-gerber-footprint-for-t2-in-reference-design-doesn-t-accommodate-the-transformer

器件型号:PMP10215

你(们)好。

经过许多周的时间和大量资金、我们今天完成了 PMP10215参考设计的组装、发现 T2的 PCB 尺寸不适合变压器!  我们可以做什么?   

我们有来自 BOM 的变压器: Wurth Electronik 7508110338。

并使用您网站上的 Gerber 制造 PCB。  

如果您在  https://www.we-online.de/katalog/datasheet/7508110338.pdf 上查看变压器的封装  、您会发现一侧是不同的。

PCB 的封装尺寸不同:  https://www.ti.com/lit/df/tidrlm4/tidrlm4.pdf?ts=1624075272463&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FPMP10215

您能否帮助我们修改 PCB 或更改 T2器件、以便我们完成设计?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    上传完该参考设计后、我们在原理图中添加了注释、即该变压器必须稍微适应现有 PCB (我很容易地说:请参阅随附的原理图修订版 E、而在线版本为修订版 D)。 在这个最新版本 E 中、我们还添加了一个电路、在 Vout 设置点开关期间、从18V 到36V、Vout 斜率受到限制、这可以避免转换器中出现任何过冲或过流。 您可能希望根据自己的喜好添加或不添加此内容。 当然、如果您添加该组件、请考虑这些组件(Q103、Q102和无源组件)不在原始 PCB 上、因此应在外部添加它们。

    我还添加了修订版 D BOM FYI.e2e.ti.com/.../PMP10215-Rev_5F00_E-Project.pdfe2e.ti.com/.../PDS-BOM_2D00_PMP10215-Rev_5F00_E-Project.xls

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、感谢您就更新后的原理图提出建议。  我假设我们的电路板应该根据您网站上当前提供的 Gerbers 和 Schematic 正常工作?

    我能够弯曲引脚7和8、只需将它们插入到要焊接的孔中即可。  但是、我必须移除未使用的引脚6和9。  这是可以的吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    正确:电路板应根据我们网站上提供的光绘文件正常工作; 在我发送给您的最新原理图中、有一些有用的建议(例如、将散热器上升0.5mm - 1mm、否则它们会接触 PCB 顶部的轨道)。 您为改造变压器所做的工作是完美的!

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。  再次感谢您的支持、Roberto!