This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010019:二极管的泄漏电流

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1010423/tida-010019-leakage-current-of-diodes

器件型号:TIDA-010019

大家好、

 

此参考设计在 TC 的信号线路上有二极管以提供保护。

这些二极管的泄漏电流是否会流入 ADC 输入? 如果是,会影响 ADC 的性能吗?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    正确、二极管的泄漏电流会影响系统性能。 为了尽可能减少这种情况、此处选择了一个低泄漏二极管。 该设计中的 BAV199的额定泄漏电流典型值仅为3pA、远低于 ADC 的输入电流(PGA 的典型值为1nA)。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Steffen、

    感谢你的答复。 我知道、与 ADC 相比、二极管需要具有更低的泄漏电流。

    但是、就我检查的情况而言、BAV199的最大泄漏电流为5.0nA、典型值为~0.5nA。 我缺少什么吗? 或者、设计中的 BAV199被修改为具有更低的泄漏电流?

    如果 您能提供推荐 的二极管、我将不胜感激。

    此致、

    Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    似乎不同的制造商对此进行了一些不同的说明。 从表中可以看到 Nexperia 的二极管:75V 时为3 - 80nA、但指定典型值为3pA。 但仍为0.5nA 不会导致明显误差、并且您远离75V、因此电流将会低得多。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    我理解、非常感谢您的帮助!

    此致、

    Kurumi