This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010019:CJC IC 精度对输出的影响

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010019, ADS112U04, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1010872/tida-010019-cjc-ic-accuracy-effect-on-the-output

器件型号:TIDA-010019
主题中讨论的其他器件: ADS112U04LMT70

您好、Steffen、

 

您能否展示在进行 TC 测量时如何估算 CJC 组件精度的影响?

 

我在下面的材料中找到了两个传递函数

https://www.ti.com/lit/ug/tidu271/tidu271.pdf (公式2)

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/tiduba5/tiduba5.pdf (公式1、2)

第一个看起来是最简单的、第二个使用 RTD。

 

我考虑的系统类似于 TIDA-010019上的系统、特别是 ADS112U04+anagol 温度 IC。

用户指南具有 CJC 温度误差的结果、它是否会直接影响结果精度?

例如、LMT70具有0.1度偏移和0.05度误差。 如果没有偏移校准、系统精度是否会有额外的0.1度偏移和0.05度误差? 或者、它会比这更复杂吗?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    简单地说、您需要根据环境温度计算相应的 TC 电压、从测量的 TC 电压中减去该电压、然后根据该电压计算温度。  

    需要对误差进行同样的处理、现在它变得更加复杂、因为 TC 电压不是线性的、您关心温度差。 如果 TC 和 CJC 处于同一温度、则很简单、误差仅是 CJC 的误差(+额外的 ADC 偏移)。

    如果您希望获得精确的温度、温度差异会变得更加复杂。

    让我来做一个示例估算:

    假设:CJC 温度为25°C 和26°C

    TC K 型、电压:4.096mV (100°C 温差)

    我们现在需要计算或查找 CJC 25°C -> 1mV、26°C -> 1.041mV 对应的电压

    然后、我们获取 TC 电压读数并对其进行补偿:4.096mV + 1mV = 5.096mV、在26°C 下为5.137mV

    我们现在将该电压转换回温度读数:124.3°C (25°C)和125.317°C (26°C)

    您可以看到、在本示例中、CJC 存在1°C 的差异(这将是一个+/- 0.5°C 的误差)、最终的总误差为1.017°C。 这意味着、误差大致是来自 CJC 的误差、但不完全是。 为了更仔细地查看、我们需要知道 所使用的 TC 类型和温度范围。  

    我希望这有助于您估算您的案例的误差。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Steffen、

    非常感谢您的详细解释。 我们是否可以在离线模式下讨论更多内容? 我将向您发送电子邮件、其中包含更多系统信息。

    此致、

    Kurumi