This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010019:TMP235和 ADS112U04之间的滤波器

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP235, TIDA-010019, ADS112U04, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1010446/tida-010019-filter-between-tmp235-and-ads112u04

器件型号:TIDA-010019
主题中讨论的其他器件:TMP235ADS112U04LMT70

大家好、

 

TMP235的数据表显示了在连接(SAR) ADC 时如何确定 Cfilter 和 Rfilter。

但是、当我参考 TIDA-010019时、没有实施 Cfilter/Rfilter。 为什么? 是因为 ADS112U04是 Δ-Σ ADC?

不过、TIDA-010019在 LMT70和 ADS112U04之间具有 Cfilter 和 Rfilter。

 

如果 TMP235和 ADS112U04之间的 Cfilter 和 Rfilter 的实现取决于系统要求、我们如何确定该值?

我在 ADS112U04的数据表中找不到 Cmux+Csample 等效值。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    TMP235s 数据表说明、需要使用电容器来提供足够的电荷、以便为(SAR) ADC 内部采样电容器充电。 如果我们有缓冲输入或 ADC 中没有采样电容器、则不需要这样做。 另一个用例可能是用于降低噪声的低通滤波器、也可能是抗混叠滤波器。  

    在 TIDA 上、如果需要、可添加滤波器的位置固定器、但在测试过程中、我们看到在该设计中不需要该滤波器。 我们没有需要充电的采样电容器、也没有需要滤除的高频组件。

    对于 LMT70、我选择使用推荐的高分辨率电路、数据表中的图35。 我可以想象、它在没有滤波器网络的情况下也能以相同的性能工作。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    非常感谢您的详细解释。 我知道。

    此致、

    Kurumi