This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:电容值的测量

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1010206/tida-060029-the-measurement-for-capacitance-value

器件型号:TIDA-060029

大家好、

我们的客户对 TIDA060029感兴趣、他们希望设计用于测量电容值的设备。

我们收到了客户的一些询问,您是否可以离线分享?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michiaki、

      是的、您可以通过我的电子邮件离线共享它们。 从这里、我 还可以将 TIDA060029参考设计的作者添加到该线程中。

    谢谢、

    Sima