This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00527:CAN 供电

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00527, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1009056/tida-00527-power-over-can

器件型号:TIDA-00527
主题中讨论的其他器件: THVD8000

尊敬的专家:

我想将 TIDA-00527原理图与 CAN 收发器系统相结合。

我们希望通过 CAN 总线导线传输24V 和2A 左右的电流。

我的问题是:

-   我将使用120欧姆的 R1

-   如果我使用 C7和 C8的电流为10µF μ A 或更低、在 PoE 中、我使用的电流为1µF μ A

-   将线圈切换为使用100µ- 680µH?

我期待您的回答!

MIT besten Grüßen

线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    遗憾的是、RS-485和 CAN 并不是很相似。 RS-485收发器使用推挽架构来驱动其信号。 它们能够在驱动线路为高电平或低电平时实际提供电源。

    CAN 仅在驱动线显性状态时提供电流。 当 CAN 总线为隐性时、电流非常小(通常为1mA)。 我不确定您是否能够使用任一系统实现2A 电流。

    您不想使用 RS-485收发器是否有原因? 我假设这是由于共模范围缩小。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linus、

    与 Chris 说的内容相加、CAN 比较困难、因为 CAN 差分信号不是标准差分信号。 也就是说、它不以0V 为中心、并且两个信号在通信时不会"交换"极性。 CAN 标准以及 CAN 收发器内置有2.5V 的直流偏置(CAN 共模电压/隐性电平)、因此移除接收端的直流偏置并正确解读消息可能很棘手。

    我们确实发布了一个电力传输通信器件 THVD8000。 该器件更多地使用 RS-485信令方案、但是差分信号、并通过电源信号进行通信。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    感谢您的快速回答! :-)

    我们需要使用 CAN、因为使用的 μ µCs 通过 CAN 进行通信。

    我的目标是减少连接器中的电线和触点数量。

    因此、CAN 和电源的牵引都有2根导线。

    我是否可以将 RS485与 μ µC 上的 CAN 接口配合使用?

    Greez Linus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    我将研究这个问题、尽快回复您。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    好极了:-)我期待您的想法。

    格雷兹

    线性

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Linus:

    我和同事谈到了这一点、答案是可以使用 RS-485器件在 CAN 总线上进行通信。 但是、这将证明非常困难、您必须对如何对控制器进行编程保持明智。 您将不得不克服许多问题、包括在器件上实施仲裁。 RS-485器件也不能同时进行通信、因此我们不确定器件如何同时处理来自多个器件的接收消息。

    这里似乎有两个选项。 第一种方法是实施 RS-485系统、这可能比尝试弄清楚如何对 RS-485器件进行编程以与 CAN 配合使用更少。

    第二种选择是使用DCAN500等收发器。 这不是 TI 器件、因此我无法评论它的功能或如何实现它。 但它专为 CAN over DC 电力线而设计。 这似乎是一个有希望的选择。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的帮助、并帮助我走向错误的方向。

    感谢您的提示,也许是这样:-)Greez, Linus