This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01504:TI Designs:TIDA-01504采用 HART 调制解调器的高精度环路供电式4至20mA 现场发送器参考设计

Guru**** 2551590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01504, ADS1118, TIDA-00483

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1008934/tida-01504-ti-designs-tida-01504-highly-accurate-loop-powered-4--to-20-ma-field-transmitter-with-hart-modem-reference-design

器件型号:TIDA-01504
主题中讨论的其他器件: ADS1118TIDA-00483

大家好,我们将为“采用 HART 调制解调器的回路供电4-20mA 现场发送器”设计一个硬件 。 我正在阅读 TI 发布的演示版、该演示版名为" TI Designs:TIDA-01504采用 HART 调制解调器的高精度回路供电4mA 至20mA 现场发送器参考设计"。 我有几个问题、希望有人能给出满意的答案

1.在方框图中,我们可以看到“Sensor+adc”块是从外部连接演示板。 我在本演示的原理图中看不到任何连接器。 可在演示板的哪个点连接 ADC 输出?  在演示参考手册中,我找不到有关此部件的说明,例如可以连接哪种传感器和 ADC 以及有哪些要求?

2.您能推荐一些其他演示板、其中包括 SENSOR+ADC+MSP430+HART 和 DAC +LOOP 电源电路  

3.如果没有此类演示板,您能否向我推荐一些 ADC,我可以将其添加到上述演示的硬件设计中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attif、

    TIDA-01504不包含任何实际的 ADC 和传感器、因为它们非常特定于应用、其中参考设计仅用于演示 DAC 和 XTR 部分。  FR5969具有足够的通用性、可以在设计中实现任意数量的 ADC。  

    我们没有一个包含所有这些块的整体演示。  此外、TIDA-01504不可作为演示板订购。

    您可以考虑的一个好 ADC 是 ADS1118、它是一款低功耗 ADC、通常用于温度测量应用。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,感谢您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚发现了另一个演示板  TIDA-00483,这似乎是一个更好的选择,它不完全符合我的要求,但它可以在对电路进行几次修改后用作替代。 谢谢