This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 中缺少 Cadence 库模型

Guru**** 701020 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LS193, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1008641/missing-cadence-library-models-in-pspice-for-ti

主题中讨论的其他器件:SN74LS193TINA-TI

大家好、

我正在尝试使用 TI PSpice for TI 中的 TI 器件模拟一些简单的逻辑电路。 其中一个部件是 SN74LS193计数器。 TI 网站上未提供其型号、我无法使用程序中的 PSpice 器件串行器/解串器找到它。 但是、在 Cadence 模型库(www.pspice.com/models/cadence)的 PSpice 网站上、74ls193被列为 Cadence 库提供的可用模型。 我想我的问题是、在 PSpice for TI 的哪里可以找到该模型? 或者、该库是否在 PSpice for TI 中不可用?

谢谢你

Dawid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawid、

    此处列出了该器件型号、因为 TINA-TI 中存在该器件的模型。 TINA-TI 模型是仅对功能而非规格进行建模的理想模型。 我曾在 TI 的建模专家中担任过一个职位、他们可能能够帮助我们从 TINA-TI 中提取这些器件的 SPICE 模型。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我不确定该模型在 TINA-TI 中的位置、也不知道在产品文件夹中找到它。 我认为 Dawid 需要的是 PSpice 模型添加到 TI 的 PSpice。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan 和 JC、

    这正是我的想法。 我会自己添加模型、但如果不安装基本 PSpice、就无法获取模型。 出于好奇、由于我似乎无法在网上找到直接答案、PSpice 和 PSpice for TI 有何不同(除了可访问 TI 模型和共享工具的 TI 版本)? 或者是否存在会导致 PSpice 模型无法与 TI 的 PSpice 一同使用的差异?

    谢谢、

    Dawid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dawid、

    如果我错了、JC 可以纠正我的问题、但 PSPICE for TI 是与 TI 合作提供的免费软件、而 PSPICE 的完整版本是付费软件。 TI 的 PSPICE 存在一些限制、因此您只能对非 TI 器件的任何外部组件的4个节点进行仿真。

    此致、

    Karan