This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI 错误(ORPSIM-15461):SN74LS365A 的接口节点数量不正确

Guru**** 2589075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1008652/pspice-for-ti-error-orpsim-15461-incorrect-number-of-interface-nodes-with-sn74ls365a

您好!

在 PSpice for TI 中使用 SN74LS365模型时遇到错误。 我知道、这是因为希望提供输入/节点的不匹配;但是、只要我尝试、我似乎就找不到解决方案。 我尝试重新连接我的连接、不同的输入混合等 由于我对 Spice 仿真非常陌生、因此该解决方案可能非常简单。 我包含了一个仅使用该器件和几个电压源的存档示例项目文件。 我正在运行 TI 版本17.4-2020-S006的 PSpice。  

感谢您的所有帮助、

Dawid

e2e.ti.com/.../SN74365A_5F00_Error_5F00_Example.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawid、

    我不认为这是你的错。 我认为 SPICE 模型存在问题。 您是否能够使用库中的另一个三态缓冲器对此进行建模? 它们只是行为模型、因此无论如何都不会准确地对规格进行建模。

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我已经开始浏览三态缓冲器的库、我发现所有74LS 都会产生相同的误差、并且库中缺少74LS541电路(ORPSIM-15108)。 因此、这必须是一个家庭范围内的问题。 我能够改用74ALS 系列。

    谢谢、

    Dawid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawid、

    感谢您指出这一点。 我添加了 LS 系列模型、以进行更新。
    是的、请继续使用 ALS 系列器件、因为模型的功能非常相似。

    此致、

    Karan