This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010015:谐振网络计算

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1007850/tida-010015-resonant-network-calculation

器件型号:TIDA-010015

您好!

我正在检查 LLC 设计、并对谐振网络提出了一些疑问。  

LLC 输入的最小大容量电压规格为250V。 然后、计算结果表明、在该工作点、增益需要为1.542。 此外、设计说明增加了1.1的裕度、将增益增加到1.697。

然而、选择的谐振网络为 LR=27uH、Cr=94nF、Lm=240uH。 当输入电压处于最低(250V)时、这无法提供全功率。 使用 fisrt 谐波近似很明显、因为在最小开关频率下、增益仅为1.13 (全功率)。 转换器将进入增益低于1.697的电容区域。

仿真显示70kHz 时的增益更高、但无论如何都远不及必要的增益。  

我想设计中考虑到 LLC 无法在250V 输入时提供全功率、但设计指南应明确显示计算出的必要增益不用于谐振网络计算。

请大家澄清一下吗?

谢谢

Jesús μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、耶稣

    您是否讨论过 TIDA-010015的谐振回路? TIDA-010015仅在关闭输入电压时在250Vdc 下工作。 由于 LLC 控制器的开启阈值、启动时的开启阈值为320VDC。

    正确的做法是、TIDA-010015的谐振回路在250V 直流时无法支持满负载、您可以使用以下计算器根据您的要求计算谐振回路。  

    e2e.ti.com/.../sluc675c-_2800_1_2900_.zip

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    在 TIDUEC2B 中、我看不到关于320V 作为 LLC 的最小工作输入电压的任何提及。 此外、还可以使用250V 作为输入电压来计算必要的增益。  因此我感到困惑。

    感谢您的澄清。

    Jesús μ A