This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Webench 仿真未通过 LM5022测试

Guru**** 2519500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1007484/webench-simulation-fail-lm5022

主题中讨论的其他器件:LM5022

您好!

我有一个 Webench 设计(Vin=10-28V;Vout 24V @ 1.5A;器件= LM5022)-在"simulation"选项卡中、4种仿真类型中的任何一种都失败(它会考虑几分钟、然后弹出消息"Simulation Failed")-它是否损坏? 使用 Firefox 作为我的浏览器(如果这会有什么不同)。

此致、

Dave