This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:RM41L232BPZT

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1006545/tida-010049-rm41l232bpzt

器件型号:TIDA-010049

你好!

在应用手册 tiduen7.pdf (TIDA-010049参考设计)中、数字输入的 WB 状态被多次提及。
什么是 WB 状态?

此致、

Miloš μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    很抱歉耽误您的回答。 工程师将于周一回复您的问题。

    谢谢、此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Miloš、

    我假设您参考表9测试用例 D10/D14。 WB 状态表示断线状态、即 DIX 上由于所述的故障条件而没有输入电压。

    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lars。


    是的、就是这样!

    此致、

    Miloš μ A