This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:电源板和栅极驱动器评估模块

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD280049C, TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1007575/tida-010054-power-board-and-gate-driver-evaluation-modules

器件型号:TIDA-010054
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD280049C

大家好、

我们的客户将 为3级电动汽车充电站设计直流/直流双有源电桥。  他 正在寻找评估板进行一些测量和分析。   除了 TIDA-010054中使用的 TMDSCNCD280049C 之外、我们还可以使用现成的电源板和栅极驱动器评估模块、因为 TIDA-010054中的板不出售?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    栅极驱动器板专为此设计而设计、不是 TI EVM、因此您无法从 TI 购买。 作为参考设计的一部分、我们会发布原理图/布局和光绘文件、以便电路板商店可以轻松提供帮助。

    此致、Henrik