This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP6812:J5和 J3的用途是什么

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1005640/pmp6812-what-is-the-purpose-of-j5-and-j3

器件型号:PMP6812

你(们)好

你好

此电路板上 J5和 J3的用途是什么? 对于我的应用、我需要12V 2A。 我正在使用此设计、但使其尽可能小、因此我尝试确定我是否需要 J5和 J3、还是仅包含在示例 PCB 中。 谢谢。  我已经在使用原理图、在这里我看到这两个连接器对原理图似乎不是很重要、您能问工程师这个问题吗?

此致

Aosker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aosker、

    如果 PoE 不可用、J3可在初级侧提供48V 适配器输入。  J5是可选的 T2P 信号输出。  如果2类 PSE 连接到 PoE 输入或48V 适配器连接到 J3输入、T2P 将拉低。  两者都是可选的、不是必需的。

    谢谢、

    David