This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] snvmb14a -错误(ORPSIM-15108):子电路未定义

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM6142, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/974139/snvmb14a---error-orpsim-15108-subcircuit-is-undefined

主题中讨论的其他器件:LM5170-Q1LM6142LM5170

我在运行 TI 提供的名为'nvmb14a'的 PSpice 仿真时遇到问题。 我已在 仿真设置中将 lm5170-Q1_TRANS.lib 添加到库类别中。 运行仿真后、我会遇到以下错误:

错误(ORPSIM-15108):X_U_ISET_U26A 使用的子电路 LM6142B/NS 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U_ISET_U26B 使用的子电路 LM6142B/NS 未定义

错误(ORPSIM-15108):X_U21使用的子电路 LM5170-Q1_TRANS 未定义

我错过了运行该仿真还需要哪些其他配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ponsobby、  

    为了确认、您是否执行了以下步骤:  

    如果是、您能否分享您的原理图?

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    您共享的链接讨论了如何将第三方组件添加到原理图。 我已下载 TI PSpice 文件(snvmb14a)。  您是否能够下载此文件并测试在运行仿真时是否观察到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、  

    理解了我的错误、我认为您在导入 LM6142时遇到了问题。

    我已将您的 TT 重定向至正确的产品线。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您卡罗来纳。

    大家好、Ponsonby、

    我们的团队支持 LM5170。   我们将要求负责的工程师来看看。 敬请期待。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    我可以在这里运行文件下载、结尾没有错误

    https://www.ti.com/lit/zip/snvmb14 

    您可以尝试一些操作。

    1.确认它显示在您的仿真设置/配置文件/库和项目树中,确认 olb 文件显示在设计资源/库中,而 lib 文件显示在 PSpice 资源/模型库中

    2.如果确认了步骤1、请尝试关闭并重新打开所有 OrCAD 软件、然后重新运行仿真。

    3.尝试直接从原理图中打开模型,LM5170在顶部原理图中,LM6142B 在 ISET 驱动器块中。 对于每个模型、您可以通过右键单击符号来检查模型、然后选择"Edit PSpice model"、检查模型是否弹出。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Yinsong。

    将此文件保存在不同的位置并运行仿真后、我现在可以进行仿真。 但是、我收到以下消息:

    "INFO (ORCAP-15099):检测到包含晶体管或二极管的输入模型。 对于此类模型、PSpice for TI 支持至少一条且最多三条布线。 减少布线数量并再次进行仿真。"

    (1)哪个组件导致了这种情况、因此我可以将其替换为 TI 器件?

    (2)我在原理图上有许多标记、总共有三个"特殊标记"标记。 每当我更改将哪些标记定义为"特殊标记"时、我都会得到不同数量的列出的变量、我可以绘制这些变量。 有时是25、有时是20、有时更少。 几乎所有时候、我要绘制的信号都没有列出。 您的设置是否会出现这种情况? 当我"添加跟踪"时、如何配置它、使其显示原理图中列出的所有变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    看到您消除了模型错误是很好的。

    这很奇怪、因为除了原理图中的 LM5170之外、我没有看到任何导入的模型。 请让我咨询 PSpice 团队。 您能告诉我您的 PSpice for TI 版本号吗?

    2.您能和我分享一下您所做的特别标记的屏幕截图吗?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城。

    1. 17.4-2020 S004 Windows SPB 64位版本

    2.随附的屏幕截图。

    根据数据表、从原始电路中移除断路器并在 BRKG 和 BRKS 两端替换20k 电阻后、降压转换器不再工作(无栅极开关)。 您是否能够移除断路器并在此配置中进行仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    只是为了确保我们位于同一页面、  

    那么、您现在是否能够运行仿真? 还是仍有错误?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    银城

    但是、我能够运行仿真、在移除断路器电路后、LM5170没有栅极信号。 您能否移除断路器电路并运行仿真并报告您的发现?

    我还附加了我可以绘制的有限数量信号的图像。 您也会观察到这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    请给我们几天时间来完成这些仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    很抱歉耽误你的时间。 禁用电路的是 nFault。 但我需要检查内部操作、以确定触发短路检测故障的原因。

    目前、您可以通过将 SYNCOUT 连接到10kohm 电阻器来跳过检测过程、这将启用控制器。

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供我的查询的更新吗?

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够为我的查询提供更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    这项工作正在调查之中。 请让我们留出一些时间。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ponsonby、

    请查看我的最后一条评论。

    禁用电路的是 nFault。 但我需要检查内部操作、以确定触发短路检测故障的原因。

    目前、您可以通过将 SYNCOUT 连接到10kohm 电阻器来跳过检测过程、这将启用控制器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    银城