This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01069:需要帮助以避免 PIR 传感器发生误触发

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/973173/tida-01069-need-help-to-avoid-false-triggering-with-pir-sensor

器件型号:TIDA-01069

你好。。。

我的一位客户正在寻找能够避免误触发的 PIR 传感器应用解决方案。 他们的产品将安装在远程区域的某个位置、该区域由电池供电。 在 PIR 上触发摄像机拍摄照片并将其发送到中央服务器。

因此、如果存在误触发、电池将快速放电、并且可能无法根据其需求持续足够长的时间。 假设产品安装在田间、并且由于作物 PIR 传感器的移动、不应触发器。

客户正在参考 TIDA-01069。 他们希望确认所提供的 TIDA 设计是否能够现场处理此类实例。

如果我们有更好的解决方案、请。 共享。

以下是 PIR 模块的要求。

1)检测范围高达25至30米。  

2)避免因树木和树叶或作物运动而产生错误触发。

3) 3)低电流消耗。

任何其他解决方案也会有所帮助。

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    此处需要的视场是什么?  

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、

    现在将其关闭。 如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    最棒的

    Alex