This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:关于 TIDA-00176 EVM 的消息

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/974600/tida-00176-about-tida-00176-evm-message

器件型号:TIDA-00176

关于 TIDA-00176 EVM 的消息

 

我需要获取正弦编码器的精确位置输出信号。

我在参考网站上的 TIDA-00176文档中找到了一些信息。 例如、sin cos 的库文件:
https://www.ti.com/lit/ug/sprui54/sprui54.pdf?ts=1611815564910&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253Dsprui54

 

 

以上是库文件的说明。

我想获取这样的00176参考设计源代码或相关库文件。

1.我不熟悉 TI 的 c2000mcu、哪些编程材料可以帮助我快速入门。 我一直在使用 ST 的32位 ARM 器件。

 

2.我想制作自己的评估版本。 如何获得软件开发支持? 如何获取硬件的器件信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述用户="Jiahui SHi]1. 我不熟悉 TI 的 c2000mcu、哪些编程材料可以帮助我快速入门。 我一直在使用 ST 的32位 ARM 器件。[/quot]

    Jiahui、

    首先、我建议查看《C2000软件指南》:

    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/intro.html

    我将研究您有关 TIDA-00176的问题 、并将在下周早些时候写回。  

    此致

    Lori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jiahui,

    [引述用户="Jiahui SHi]2. 我想制作自己的评估版本。 如何获得软件开发支持? 如何获取硬件的器件信息?

    TIDA-00176设计页面包含开始设计所需的固件和硬件设计文件。 请查看以下链接。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00176#technicaldocuments

    您还可以利用 ti.com/c2000了解有关 C2000器件的更多信息、包括有用的培训模块。 当然、您也可以利用 E2E 论坛来了解更多问题。