This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:BQ25792

Guru**** 2786005 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS54531, USB2ANY, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971366/tida-050047-bq25792

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS54531USB2ANYTPS25750

我正在构建一款需要对3节电池进行 USB-C 充电、12.6V 4A 快速充电的产品。
我有兴趣使用 BQ25792 + TPS25750D、如 TIDA-050047中所示。 请对以下问题给予支持:

1) 1)对于仅灌电流应用、我预计不需要 TLV75533 (U2)或 TPS54531 (U3)。

2) 2) USB2ANY 接头(J3)的用途是什么? 我需要这吗?

3) 3)我是否应该在设计中连接用于 TS 的 JP4?

4) 4)您能否提供有关如何将外部热敏电阻与 BQ25792连接的更多信息? BQ25792数据表的第8.3.9.5.1节包含用于计算 RT1和 RT2的公式、但我无法使数字与所示的示例一致、其中 RT1和 RT2的计算结果为5.24KΩ Ω 和30.31KΩ Ω。

5) 5)如果我删除了 TLV75533 (U2)和 TPS54531 (U3)、并且可能删除了 J3、那么该设计是否足以为高达4A 的电流充电?

6) 6) TIDA-050054是否能够为高达5A 的电流充电?

7) 7)此外、请提供任何重要的 PCB 布局信息、以确保我的设计能够顺利运行。 轨道宽度、隔离等

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题编号 6应该是 TIDA-050047。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    1.对于仅灌电流应用、是的、您可以省略5V 和3.3V 电源。

    USB2ANY 接头用于电池充电器的进一步内部调试、如果您愿意、也可以忽略它。  

    3.是的,您应该为正常的热敏电阻选项连接 JP4。  您能回答有关外部热敏电阻的问题4吗?

    5.如果没有这些组件,您仍然可以在4A 电流时作为仅接收设备进行充电。

    6.是的、此设计能够充电高达5A、但我建议确保热调节不会成为问题、并正确调整布局。

    您可以参考 TPS25750数据表和 BQ25792数据表、特别是布局部分、了解有关布局尺寸和建议的详细信息。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Hari。

    关于热敏电阻、我将等待 Michael Emanual35

    问题6、TIDA-050047的 Pm TPS2750和 BQ25792预期温升是多少?
    有关更多详细信息、请参阅布局指南。

    9. TPS25750包含散热焊盘、数据表参数 Rpphv 可用于计算功率耗散。 数据表第7.5.1节中指定的热阻是否假设散热焊盘已焊接? 对于铜厚度有哪些假设?

    10. BQ25792 数据表第7.4节规定了热阻、对铜厚度的假设是什么?

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    在正常运行时、连接 JP4将偏置 TS 引脚。 具体而言、TS 引脚将为 REGN 的58.9%、这将偏置充电器将产生满充电电流和满充电电压、因为它将位于 T2和 T3窗口之间。

    TS 计算的第一步是计算 VT1和 VT5对应的所需温度范围。

    对于计算、请确保使用的电压(即 VT1和 VT5)以 REGN 的比率表示。 换句话说、这些值不应是电压、而应是比率。 请参阅 BQ25792数据表的第16页、了解这些值如何表示为 REGN 的比率。 这些百分比被指定为电气特性。

    RTH_HOT 和 RTH_COLD 是热敏电阻在对应于 VT1和 VT5的所需温度切断处的电阻值。

    使用 VT1、VT5、RTH_HOT 和 RTH_COLD 计算实现所需温度范围所需的上限和下限电阻值。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mike。

    我将等待 Hari 对我的最后问题作出答复。

    此外、最后一个问题是、

    11.我们正在考虑在设计中使用2层 PCB、这对于我们不希望交换 USB 高速数据的应用而言是否是一个问题? 我们所要做的就是协商电源协议并为电池充电。

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    BQ25792 SYS 和 PMID 电容器通过将 SWX 布线穿过内部 PCB 层实现紧密放置。 我们尚未在2层电路板上测试 BQ25792。 请参阅随附的 E2E 帖子。

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!

    我还有几个问题:

    1) 1)连接到 U4引脚8和9的 I2C1从器件接口连接到 USB2ANY (J3)、我不打算将其安装在我们的设计中。 但是、如果我们想使用外部 MCU 进行编程、那么我假设我们需要通过引脚8和9进行连接?

    2) 2)为了方便 MCU 主机加载配置、是否可以使用应用程序自定义工具检索 MCU 传输所需的数据? 应用程序是否允许提取二进制文件?

    3)从表9-5的 ADCIN1和 ADCIN2为1V5、您能否确认这将解码为 ADCIN1=3、ADCIN2=3、因此器件将配置为协商高电压?

    4) 4)我已删除与 TPS25750的 PP5V 连接、因为我们将其用于仅灌电流应用。 我们将始终通过 PPHV 供电。 请确认这是否正常。

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    我将研究前两个问题、并在本周稍后的时间与您联系。  

    对于3、我认为将二者连接到 LDO_1v5将选择配置 AlwaysEnableSink、但我可以与您确认。

    对于4、如果您仅使用灌电流、则不需要 PP5V 或 VIN_3V3、但是、如果您希望 PD 控制器通电而不是处于电池电量耗尽模式、则需要通过 VIN_3V3而非 PPHV 供电。

    此外、如果您还有其他问题、我建议您创建新的 e2e 线程。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Hari

    我期待您的最终回答、如果我有任何其他问题、我将打开一个新话题。

    此致

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    对于 I2C1问题、是的、您需要连接到与指南类似的引脚8和9。

    就应用程序 Web-GUI 而言、是的、您可以根据所选的配置直接从那里下载二进制文件。

    谢谢、

    哈里