This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:用于驱动功率放大的 TIDA-01486

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, TIDA-01486, MSP430FR6047, TS5A3357, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/974445/tida-01486-tida-01486-for-amplification-of-driving-power

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、 MSP430FR6047、 TS5A3357、 THS3095

您好!

我使用 EVM430-FR6047进行超声波流量测量、并使用 TIDA-01486参考设计。  

将 TIDA-01486连接到 EVM430-FR6047后、EVM430-FR6047未检测到接收信号。 同时、我可以使用示波器直接在接收传感器处测量接收信号。 在检查单个组件后、我看到接收信号在 PZT 连接器的电容器之后平滑。  


我的传感器的容量约为1600pF。 是否有方法可以更改组件而不使信号平滑?

由于我们不需要运算放大器、因此我们考虑将响应直接连接到 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何将 TIDA-01486的 J3连接到 EVM430-FR6047的 J8? 请记住、CH0_OUT、CH0_IN 和 CH1_OUT、CH1_OUT 分别连接到 J8连接器的引脚1和引脚7、而在 TIDA-01486中、它们是分离的、因此您需要使用相应的蓝色导线来确保这些通道保持分离状态。  

    您的 PZT 谐振频率是多少?

    谢谢

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    我们按照下图所示连接了两个电路板。 我们移除了 R16/16和 C11/12并连接了两个板。 此外、还随附了电路板图片。

    接收信号也可以直接在 J4引脚处测量。 我只使用2个传感器。 随附示波器图片。 您可以看到激励信号和相应的响应。 测量值和 J4的引脚。

    压电式的谐振频率为1MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路板似乎连接正确。 TIDA-01486的接收链专为特定的管道直径和 PZT 而设计、如用户指南第3.2节中所述。  

    我建议使用放大器的增益或通过 GUI 降低 MSP430的增益。 可能正如您提到的、如果不需要、您也可以绕过放大器。

    希望这对您有所帮助。  

    如果您需要任何其他问题、请告诉我、

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    我使用增益为10的"原始"TIDA-01486参考设计。 由于我在压电式制动盘上使用了自制造的夹紧式设计、因此增益似乎非常适合激励。  

    增益钳位设计是否有任何经验?

    我已经将 MSP430的增益调整到了最小值。 ADC 值减小、但仍然不存在信号。  

    其他问题:1)放大器的驱动电压现在为+-12V。 这也会导致问题吗?

    2) 2)在 EVM_CHX_IN 上、我们测量了不应该存在的直流偏移、对吧? 我想知道、因为在另一个线程中提到应该移除 EVM430上的电容器 C11和 C12。  

    3) 3)我们在 EVM430板上提供、而不会拆分 OUT 和 IN 通道。 在这里、ADC 似乎有一些缺陷、但 EVM 上缺失的电容器是否会导致问题? 我还可以尝试拆分输入和输出通道、但将电容器 C11和 C12保留在电路板上。 我将无法看到任何 ADC 信号、但可以使用示波器测量信号以查看发生了什么。  

    4) 4)您是否有一些技巧可以让传感器和 TIDA-01486配合使用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仅使用直插式传感器进行测量、而不使用夹式传感器。 我希望在使用夹装式传感器时所需的增益更高。

    换能器接受的最大电压是多少? 在我们的测试中、通过仅将来自 MSP430FR6047 MCU 的信号放大2、发送信号降低到±6.6V。

    在接收信号时、需要750mV 的偏置电压来覆盖 MSP430FR6047 MCU 的整个范围。 偏置电压由 THS3095同相输入端的电阻分压器生成。 在放大器的输出端放置直流偏置 电压允许使用常规单电源多路复用器,如 TS5A3357。 您是否在从 Vb 到+3.3V 的 J6连接器上放置了跳线?

    关于如何将换能器和 TIDA-01486安装在一起、这实际上取决于换能器的类型。 使用正确的连接器时、我不会看到任何问题。

    谢谢

    GIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、

    压电式盘允许的最大电压远高于15V、但在这些较低电压下、它们工作正常。 在仅使用 EVM 的压电光盘性能良好之前进行的测试中。

    放置跳线。 我考虑过使用外部电压电源、但我不希望它改变任何东西。

    我刚刚经历了其他一些事情:  

    当仅将一个 EVM_CHX_OUT 连接到 TIDA 时、一切都很完美。 所以我很困惑。  
    那么、OP 是否有可能在不稳定的区域工作? 如果接收阶段的放大降低、是否会稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您根据所使用的 PZT 运行仿真。 请参阅参考设计页面中已有的仿真文件。 您只需根据所使用的型号更改 PZT 型号。

     谢谢

    Giovanni