This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00917:自举而不是直流/直流

Guru**** 2539900 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00917, TIDA-00199, TIDA-010006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/974805/tida-00917-boot-strap-rather-than-dc-dc

器件型号:TIDA-00917

查看您在 TIDA-00917中实现的出色 IGBT 栅极驱动器、我认为使用4个直流/直流转换器来提供栅极驱动电压会太昂贵。 是否有办法使用自举电容器实现它、同时仍然获得-8v 栅极驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!

    具有多个输出绕组的单路反激式转换   器与 TIDA-00199或 TIDA-010006类似、可用于生成栅极驱动电压。

    对于 TIDA-00917等更高功率输出的电机驱动逆变器、最好使用多个隔离式电源轨、而不是出于布局、布线和系统接线的原因使用自举。 与 IGBT 相比、对于更高的功率级别、反激式转换器的额外成本将降至最低。

    此致、

    Pawan