This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00096:能否为 TI MCU 更换 Arduino Uno?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, TIDA-00096, TIDA-010029, MSP430FG439, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/970018/tida-00096-can-the-arduino-uno-be-replaced-for-a-ti-mcu

器件型号:TIDA-00096
主题中讨论的其他器件:TIDA-01580TIDA-010029MSP430FG439CC2541

我正在从事一个高级设计项目、该项目使用 ECG 来监控心跳、我们希望购买我们的系统之一。 我们来看看 TIDA-00096、TIDA-01580、TIDA-010029以及与 MSP430FG439连接的电路。 其中是否有任何一种能够与 Arduino Uno 板连接、而不是列出的 MCU?

我在另一封电子邮件(案例 CS0360477)下与一位代表合作、并被告知以下内容、无法找到有关 TI 使用的 MCU 的任何信息:

关于您的查询、在我检查时、您打算使用的参考设计是具有 BLE 功能的无线 MCU。 如果您将使用的 Arduino 属于相同类型、请注意您的 AFE 与 Arduino 处理器匹配的时序要求。 请注意、这些参考设计是根据给定的器件列表进行测试的。 用不同的部件更换它需要经过您自己的测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、您好、下午好。  首先、我要为您的主题回复延迟表示歉意。  主题设计的一个关键问题是 它是一个非常古老的设计(~5年),原始设计人员似乎已经离开了公司。 我确实与 TIDA-01580的所有者进行了核实、并获得了与您从我们的另一位同事那里听到的类似的建议。 由于这些设计经过测试以验证 TI.com 上显示的结果、因此当使用完全相同的组件复制设计时、我们将保证其结果。  换出任何组件时、我们需要重新测试并重新认证测试结果、以正确回答您的问题。  虽然可以与 Arduino 而不是 MCU 进行连接、但我们尚未对其进行设置和测试以确保其正常运行。 我将把您的问题转交给 MCU 团队、看看他们是否能够提供帮助。  

    此致、
    John Fullilove

    参考设计操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我们希望继续购买 MCU、因为我们没有这么长的时间来完成该项目。 在浏览产品时、我对使用 MCU 需要哪些硬件组件有点困惑? 例如、对于 TIDA-00096、CC2541是否需要额外的硬件来产生 ECG 输出?