This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 生成(代码与样本)或(电压与样本)图形

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/972676/generating-codes-vs-samples-or-voltage-vs-samples-graphs

主题中讨论的其他器件:ADS8681

您好!

我想在 TINA TI 上模拟 ADS8681以生成此图(请参阅屏幕截图)。 该图是使用 ADS8681 EVM 板生成的、我们的前端电路连接到该板并由 ADC 软件捕获。

如何在 TINA TI 上生成此同一图形(代码与样本)或(电压与样本)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉多次发布同一主题。 当我按下"Post"时、页面只是加载和加载、我认为它没有发布。

    实际上、它已成功发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:    

    感谢您对 TINA 的查询。  由于 TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard  

    (同时删除了重复的线程)