This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00122:原理图连接

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/970744/tida-00122-schematic-connections

器件型号:TIDA-00122

 

  1. 我们应该将哪个发动机信号连接到下面的电路? 这是指电池端子吗?

 

2.点火信号表示连接至 IG 接线端子右侧?

 

J8的功能是什么?它用于测试点?

 4、如果不需要 USB、可以移除这个电路吗? 它是否会影响我的逆变器功能?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie

    TIDA-00122与 HVC 器件无关。  

    您可能需要在不同的论坛中发布您的请求。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    遗憾的是、作为 MSP430工程师、我不熟悉此设计或任何模拟电路。  我们必须尝试不同的论坛。   

    谢谢、

    JD