This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:TI-psice

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/972284/pspice-for-ti-ti-psice

器件型号:PSpice for TI

您好!

在我的笔记本电脑上安装 PSpice for TI 后、按"Finish"按钮。 Cadence 可无缝打开和运行。 但是、当我关闭并打开时、我会得到附加的错误。

  

我还注意到安装文件路径中包含以下消息

===================================
阅读""时遇到的问题阅读:Wed Jan 20 11:24:35 2021
--------------------

错误:找不到约束管理器字典。 确保它出现在 Cadence SPB 层次结构(C:\Cadences\PSpiceTI)中、share/pci/consmgr/techedt.mcf
段读取操作中止