This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP87524J-Q1:LP87524J PSpice 模块

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971611/webench-tools-lp87524j-q1-lp87524j-pspice-module

器件型号:LP87524J-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生/女士

我的客户使用 PSpice for TI:17.4版报告 LP87524无法模拟启动和瞬态。 我请他再次确认他的情况。 他说、他可以使用 LP87702、LM536255、LP8758E...进行仿真、但无法使用 LP875XX 系列进行仿真。 PSpice for TI:版本17.4客户目前仅使用内置仿真配置文件来仿真启动和瞬态、并且遇到了问题。 您能否确认 LP87542J PSpice 模型当前支持的版本? 您是否需要客户提供更多信息?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    很遗憾听到这个问题。 我已经确认、TI 17.4的 PSPICE 可以运行我们在 TI.com 上提供的 LP87524J PSPICE 模型。 我有相同版本的 PSPICE、仿真正常运行。  

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomi 您好!

    请 您向我们分享您的整个仿真文件吗?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    当然、请参阅 https://www.ti.com/lit/zip/snvmb85 

    解压缩文件、并确保整个文件夹和文件夹内的文件不是"只读"

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela