This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22504:帮助仔细检查原理图

Guru**** 2964200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968849/pmp22504-help-to-double-check-the-schematic

器件型号:PMP22504

尊敬的团队:

我们的客户参考设计来设计 全桥整流器。

当它们测试电路时 、交流输入短路。

我已经查看了原理图、对我来说是可以的。

您能帮您再次检查一下吗?  

非常感谢

Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我检查了图中的电路、并验证它是否正确。  客户可能遇到组装问题?

    谢谢、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Robert、

    感谢您的大力支持。

    图片更清晰、如下所示

    客户有2个 PCS 损坏导致输出触发电路。

    您能指导我们如何 找到根本原因。

    VIN = 28Vac

     是否有可能是由于输入电流或电压尖峰导致的?

    您能帮助检查 MOS 规格吗?

    非常感谢。

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很抱歉耽误你的时间。 我检查了 MOSFET (60V)、根据电压和功率要求、它们应该可以正常工作、我认为浪涌不会损坏器件、但我不知道负载。 它们在电桥之后是否有很大的电容? 除非电路板上组装有错误、否则我无法真正想到部件出现故障的另一个原因。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的大力支持!

    我还有另一个问题、如下所示

    您能否告诉我 为什么 VACin 会出现此尖峰?

    CH3是 Vacin

    非常感谢

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不确定、但当电流开始交叉到另一个方向时、这似乎是某种干扰。

    测量的电流是多少?负载是多少?

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    通道4是输入电流。

    负载跟随输入电压。(大约5W)

    我还在 LM7610 Q1数据表中找到了类似的波形、如下所示。

    您能否指导我们如何解决 Vac 输入中的此尖峰?  

    非常感谢

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    通道4是输入电流。

    负载跟随输入电压。(大约5W)

    我还在 LM7610 Q1数据表中找到了类似的波形、如下所示。

    您能否指导我们如何解决 Vac 输入中的此尖峰?  

    非常感谢

    Jimmy