This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22301:变压器 T2的可用性、750318587 (Wurth)

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971520/pmp22301-availability-of-transformer-t2-750318587-wurth

器件型号:PMP22301

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 PMP22301并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

在 PMP22301中、750318587 (Wurth)被描述为变压器(T2)。

但是、750318587在 Wurth 的 HP、Mouser 或 DigiKey 上没有器件型号。

我们无法购买此变压器吗?

我们想详细确认规格、您能否提供750318587的数据表。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WE-xfmr-750318587.pdfHelloShinichi-San、

    为方便起见、请参阅数据表、

    此致、Bernd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernd、

    感谢你的答复。

    我将与客户分享此文档。

    关于750318587的可用性、我将向 Wurth 确认。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一