This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21516:EMI 输入滤波器设计

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/971080/pmp21516-emi-input-filter-design

器件型号:PMP21516

是否有人能解释为什么 CLC 输入滤波器中的两个电容器(C8、C9)是按照它们的方式设置的? 屏幕截图来自此参考设计:

https://www.ti.com/lit/df/tidryx8a/tidryx8a.pdf?ts=1610621203568&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

我将为我的问题提供更多的背景信息:

我知道、该全波桥式整流器的输出端需要一个平滑电容器、以实现平滑整流直流电压。 根据经验法则、每瓦输入功率为2 - 3uF 时、Cin 的值为135uF - 405uF。

我还知道、需要使用 LC 输入滤波器来帮助降低差模 EMI。

根据 TI 的 AN-2612 (链接如下)、LC 值是根据第4.2节中概述的公式选择的。

我不能在我的整个生命周期内确定我们如何最终得到该配置中的这些电容器值(或电感器值)。 有人能提供他们的专业知识吗?

https://www.ti.com/lit/an/snva489c/snva489c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的提问。 我已联系我们的一位专家来回答您的问题。

    Pradeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    此设计上的大容量输入电容器的大小可满足50W 的稳态输出功率。  如果您希望针对100W 的峰值负载调整它们的尺寸、则是正确的、它将需要更多的电容。  对于在通用交流输入范围内运行的电源、我通常使用1.5-2 uF/W 的系数。

    与使用单个较大的电容器并在电桥之前放置差分扼流圈相比、差分扼流圈的 π 型滤波器方法和将大容量电容器拆分为两个电容器有一些优势。 使用 π 型滤波器方法时、电感器中的电流主要是直流电流、峰值电流要比电桥之前的电流低得多。  此外、电感器中的 RMS 电流将更低。  此外、您还可以使用较低的电感来实现通过 EMI 所需的衰减。  将较低的额定电流与较低的电感相结合、您可以提高效率和/或减小电感器的物理尺寸。

    需要权衡的是、现在您需要两个铝电容器、而不是一个。  由于圆柱形、这可能会略微昂贵、并且可用体积的使用也会略差。

    任何一种配置输入滤波的方法都是可以的、您可以轻松找到这两种方法的示例。  这取决于您在效率、尺寸和成本方面的设计标准领域。

    此外、有关 EMI 合规性设计的更多参考材料、尤其是反激式转换器中的参考材料、请查看 我们电源设计研讨会 系列近期的"低功耗交流/直流电源的实际 EMI 注意事项"主题。

    谢谢、此致、

    Brian