This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何在 TINA-TI 中仿真 ADC

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/968065/how-to-simulate-adc-in-tina-ti

Thread 中讨论的其他器件:ADS8681、 TINA-TI

我已成功将 ADS8681宏模型导入到 TINA-TI 中。 需要许多输入、例如 ADC 采样、BUSY、SCLK、输入范围以及每个输入。 如何设置这些输入值?

我还想查看 ADC 的输出。 如何操作? 我不熟悉 TINA-TI、因此任何视频文档都将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    我建议下载参考模型、而不是 Tina SPICE 模型

    该参考模型已包含所有周围电路、并提供了其工作原理的示例、以及如何使用和配置该模型的右侧说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    我不知道您下载了哪个模型、实际上建议使用"ADS8681 TINA-TI 参考设计"文件、请参阅 ADS8681设计和开发仿真

    打开此 TINA-TI 参考设计文件后、您可以在右上角看到已配置的"到 ADC 的控制信号"。 您也可以双击它们进行修改。

    配置控制信号的说明显示在右侧的蓝色框中。

    输入信号(AIN_P)显示在左侧、您可以 双击它来修改"正弦波"中的振幅和频率。

    您可以直接运行仿真而无需任何修改、并通过选择 TINA 顶部菜单中的"Analysis"->"Transient"->"OK"来检查采样输入信号。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉稍后提出问题。 我可以将前端电路连接到 ADC 吗? 例如,过滤器、LNA 和每个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI pragma、

    是的、如果您可以在 TINA-TI 中构建您的电路、则可以这样做。

    此致、

    戴尔