This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的 PSpice:ERROR (ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI

Guru**** 2570645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969387/pspice-for-ti-error-orcap-15053-can-not-initialize-pspice-ui

主题中讨论的其他器件:LM74610-Q1

当我启动仿真时、我将在一段时间后收到错误消息。 如何解决? 实际上、昨天的仿真效果很好。

这是 PSpice 版本...

我尝试了2个具有相同故障的项目、昨天通过了仿真。

此致、

文华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Fred Wen"]

    当我启动仿真时、我将在一段时间后收到错误消息。 如何解决? 实际上、昨天的仿真效果很好。

    这是 PSpice 版本...

    我尝试了2个具有相同故障的项目、昨天通过了仿真。

    此致、

    文华明

    [/引述]e2e.ti.com/.../PSpice_5F00_Error.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    您是否能够正常打开和编辑设计、并且此错误仅在仿真过程中发生? 您可以将您的项目存档并与我们分享吗? 若要存档工程、请单击"文件"→"存档工程"。 选中以下复选框:库文件、包含 testBench、引用的工程、创建单个存档文件。 然后选择确定、并使用生成 zip 文件的 PSpice。

    如果您不想公开共享您的文件、我还将离线与您联系。  

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackie、

    我尝试并失败的两个项目之一是 LM74610-Q1瞬态模型、方法是单击 器件弹出菜单中的"打开参考设计"菜单项。 因此、我认为这不是一个与项目相关的问题。

    此致、

    文华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fred。 我将很快向您回复我的调查结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对该错误进行了以下更新。

    我在计算机上重新安装 PSpice for TI 工具、然后再次运行该工具。 这次我可以平稳地运行仿真。 然后我关闭该工具。 然后我再次打开该工具。 我将再次看到相同的错误框"ERROR (ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI"

    我已尝试在 tools\bin 文件夹下使用 Switch Version 工具、并看到以下内容。 有些配置似乎不正确?

    此致、

    文华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我无法再现所描述的问题。 我们认为您的设置可能会有问题。 请分享您的会话日志吗? 它是屏幕底部的第三个选项卡。

    谢谢、

    Jackie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    我收到了您的电子邮件、我们将继续与您联系。

    谢谢、

    Jackie