This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11254:PWRGND 和 GND 之间电容器的作用(C25)

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/970106/pmp11254-role-of-capacitor-between-pwrgnd-and-gnd-c25

器件型号:PMP11254

各位专家、您好!

您能告诉我与 PWRGND 和 GND (C25)连接的电容器的作用吗?
降低初级侧开关噪声导致的次级侧出现的共模噪声是否有帮助?
我的客户正在设计 PoE 设计请参考此参考设计并努力通过干扰发射测试(VCCI)。
当客户移除 C25时、特定带宽的性能会变得更好。
您是否对移除 C25有任何问题?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    是的、C15和 C25用于帮助控制 EMI。  它们为共模噪声提供了受控路径。  如果没有它们、共模 EMI 将通过寄生电容找到连接 PWRGND 或 GND 的路径。

    一般而言、这些电容在输入端使用共模电感器来降低 EMI 时效果要好得多、这会导致 LC 滤波器。

    这些电容器可以移除、减小值或增大值、以改善 EMI。  我会将该值限制为4700pF、每个都没有共模电感器、因为这些电感器还提供了电涌路径。

    谢谢、

    David