This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PSPICE-FOR-TI:我无法安装 PSpice for TI。 错误消息显示"所需文件无法从服务器读取"。

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969705/faq-pspice-for-ti-i-cannot-install-pspice-for-ti-the-error-message-says-the-required-files-cannot-be-read-from-the-server

器件型号:PSpice for TI

当尝试使用我的访问密钥安装 PSpice for TI 时、我收到以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PSpice for TI 在安装期间需要访问三个不同的服务器。 此消息表示访问其中一台服务器失败。 请确保您的互联网连接允许 PSpice for TI 在安装期间访问以下主机:

    每个客户的安全设置都不同,因此没有针对此问题的通用修复程序。 请尝试以下选项作为可能的修复:

    • 尝试在禁用 VPN/proxy/firewall 的情况下进行安装
    • 您可能需要修改 Windows 10代理设置或将上述地址白名单
    • 您可以尝试以下步骤来修改安全策略
      1.打开 Windows 控制面板->管理工具->本地安全策略
      2.在左侧列中,选择“本地策略”->“安全选项”
      3.在右侧列中,选择“系统加密:使用符合 FIPS 标准的算法进行加密、散列和签名”。 双击此项并将其设置为禁用(如果已启用)。
      4.重新启动机器并再次执行安装。

    如果您仍然无法安装 PSpice for TI、请收集以下信息:

    在此处查看更多有关 PSpice for TI 的常见问题解答