我知道这不是 LTSpice 论坛、但我的问题是在 TINA 上进行收敛。
我有一个在 LTSpice 中运行良好的模型、我想将其移植到 TINA-TI 中。 这样做的主要原因是、我想将这个模型整合到一些现有的 TINA 仿真中。
LTSpice 模型快速运行、并通过一些解算器设置调整快速收敛:
选项中的设置:
.options ABSTOL=.01N
选项 CHGTOL = 1p
.options ITL1=150
.options ITL2 = 150
.options ITL4 = 500
.options RELTOL =0.001
LTSpice 中使用的解算器是具有模块化梯形集成的"替代"解决方案。
现在、在 TINA 中、我使用相同的电路设置。 这些波形是使用"General Waveform"与 LT 的周期性脉冲生成的。
对于解算器参数、我使用以下与 LT 设置非常匹配的参数:
我经常使用这些设置。 有时我能够通过严格放宽容差来使仿真收敛、但这会导致垃圾输出。 与 LT 匹配的设置不会收敛。 我还尝试调整瞬态解决方案 calc 操作点/UIC/零初始值。 陷阱与齿轮似乎没有帮助。
有时我还收到不规则的电路警告、因此我尝试使用 GMIN 和分流电导、但没有结果。
如果您有任何见解、我将不胜感激。
附件包含 LTSpice 和 TINA 原理图以及支持的库和选项文件。