This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI、外部模型、OPA2830和 OPA2822噪声分析

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2822, OPA211, OPA2830, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/969108/pspice-for-ti-external-models-noise-analysis-for-opa2830-and-opa2822

主题中讨论的其他器件:OPA2822OPA211OPA2830TINA-TI

您好!

我将使用 PSPICE for TI 来模拟模拟模拟电路以进行噪声比较。

1) 我想测试 TI 模型 OPA2822和 OPA2830。 对于 OPA2822、安装中没有可用的模型、因此我下载了它并将其导入到 PSPICE 中。 它可以正常工作、但向我发出警告、说明该模型是外部模型。 这是正确的、但它是外部 TI 模型。 当我想进行噪声分析时、探头选择器中的复选框将灰显。 对于 OPA211等已安装的模型、它工作正常。

是否可以使用外部模型进行噪声分析? 即使外部模型是您网站上的 TI 模型?

2) 当我在同一电路(来自已安装的库)中使用 OPA2830时、该电路根本不工作。 当我从 TI 网站下载模型并将其导入到 PSPICE 中时、也会发生同样的情况。 在瞬态模式下、OPA2830的模型工作正常、但由于交流仿真不工作、我无法将其用于噪声分析。 我还尝试了电压跟随器等最简单的配置、电源为+5V 和-5V。

我的仿真中的误差在哪里? 该模型是否不支持交流模式分析?

谢谢

菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phillip、

    1) 1)需要将该模型包含在 PSpice for TI 库中以实现完整功能、否则会将其视为外部模型。

    2) 2) OPA2830目前正在研究此问题、并将返回给您。

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Phillip、

    我同意、OPA2830模型似乎无法在 PSpice 中正常运行、但在 TINA-TI 上提供了适当的功能。 感谢您的关注、现在我建议使用 TINA 来评估 OPA2822和 OPA2830。

    最棒的

    Hasan Babiker